This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129EVM:ADS4129EVM:我无法看到任何正弦信号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649658/ads4129evm-ads4129evm-i-can-t-see-any-sinusoidal-signal

部件号:ADS4129EVM

你好。

我们购买了ADS4129EVM板。  

我们使用输出阻抗为50ohm的任意函数发生器为ADC板的输入提供12MHz正弦信号。

我们使用示波器测量信号,其高阻抗探针直接连接到SMA连接器输出引脚,如图所示。

但 我们在示波器上看不到任何正弦信号。

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyeonseok

    如果您拔下电缆并将探头放在SMA中心引脚上,您是否可以看到信号? 如果是,请使用欧姆表测量SMA输入中心引脚和焊接到板上的SMA引脚的电阻,以验证其是否未打开。 如果这是短路,接下来测量板上的SMA引脚至GND,并确保这不是短路。 如果它与GND短路,则其中一个组件下面可能有一个焊片。 确保未安装R86。 如果是,它将通过R87提供此输入对地短路。  

    此致,

    Jim