This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:DAC7571输出电压已更改

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659668/dac7571-dac7571-output-voltage-is-changed

部件号:DAC7571
在“线程: ADS1113”中讨论的其他部件

大家好,

我们在 同一条i2c线路上使用DAC7571和ADS1113,DAC7571设置电压为4.5V,当写入ADS1113,时,地址为 1001万 DAC7571广播地址。 然后DAC7571输出变为0.8V。

我们想检查这种现象是否正确。 您是否有一些方法来改进它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    DAC7571的广播地址为'b100.1万,它恰好是ADS1113的可能地址。  您能否验证ADS1113 ADDR引脚的状态?  如果它是接地的,则共享一个公共地址,这很可能是问题所在。  DAC7571的广播地址无法更改,因此我建议更改ADS1113 ADDR引脚,以便它可以在不同的地址上运行。

    以下是可能的配置:

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    保罗