This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:LVDS串行接口错误。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657253/adc3444-lvds-serial-interface-errors

主题中讨论的其他部件:ADC3444ADC3444EVMTSW1400EVM

  我在我的项目中使用adc3444。 我可以使用串行编程接口对设备进行编程,然后读回内部寄存器。 这样,我可以确保ADC3444配置正确。

我使用此配置如下:

22'h0001FF

22'h0.03万

22'h0.04万

22'h0.05万

22 h0.0602万

22'h0.07万

22'h0.09万

22'h000A22

22'h000B22

22'h000EFE

22'h000F00

22'h0.13万

22'h0.1501万

22'h0025FF

22'h0.27万

22'h1.2202万

22'h1.3428万

22'h1.3908万

22'h2.2202万

22'h2.3428万

22'h2.3908万

22'h4.2202万

22'h4.3428万

22'h4.3908万

22小时5.2202万.

22'h5.3428万

22'h5.3908万

22'h011D02

22'h021D02

22'h0308C0

22'h041D02

22'h051D02

22'h0608C0

22'h070A01;

最大14位是寄存器地址;最小8位是数据。

该配置允许ADC3444在测试模式下工作,2线,所有四通道输出都应为1。

从FCLK获取的数据为:0x7F 0x00 0x7F 0x00…。 没关系。

但从DA0和DA1信道接收的数据始终相同,而且不规律。  

事实上,无论我将设备设置为任何测试模式(全1,全0,固定或自定义),从DA0和DA1接收的数据始终相同,并且不规律。

问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,海博
    我们正在审查您的问题和您提供的信息。
    有人将很快跟进。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是否只有建议?

    此致,

    Hibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,海博,

    请使用附加的配置文件 。e2e.ti.com/.../ADC344x_5F00_TestPattern_5F00_All1s.cfg

    此文件是使用评估模块ADC3444EVM GUI生成的。 如下所示,我已为"测试模式CHA"选择"启用测试模式"和"所有1 "。

    通过我们的FPGA捕获卡(TSW1400EVM)和软件(HSDC Pro),我已经验证ADC的输出全部为1。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对我的项目使用建议的配置, 但它不起作用。  

    结果显示为图片。

    为什么DA0和DA1上的数据不能作为固定数据?是否有其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,海博,

    能否分享您的ADC原理图?

    此致,