This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:关于除颤器保护电路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658509/ads1298recgfe-pdk-regarding-defibrillator-protection-circuit

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298RADS1298

您好,

1)我们正在使用ADS1298R的参考设计自己的硬件。我们希望实施 除颤保护电路。

A)请告诉我应该在哪里放置除颤电路?

b)您能否告诉我们,我们是否可以使用氖灯或电视来进行除颤电路?

c)您是否可以提供我们可以实施的任何基准除颤保护电路??

2)对于患者保护电阻器,  我们是否可以遵循任何范围的电阻值? 或我们 可以参考的任何相关文件?

谢谢!

Keval Dalwadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高凯维尔,

    对于如何设置用于除颤的ADS1298系统,给出具体的说明有点困难,因为每台终端设备都有自己的病人安全要求。 霓虹灯很好,电视设备可能有漏电,会影响系统的性能。

    开始文档制作的最佳位置是查看IEC 6.0601万医疗电气设备安全和基本性能标准。