This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:使用Altera Cyclone IV E FPGA进行LVDS捕获

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, ADS4249, ADS5263, ADS6445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649212/ads5263evm-lvds-capture-using-altera-cyclone-iv-e-fpga

部件号:ADS5263EVM
线程中讨论的其他部件:DAC3482, ADS4249, ADS5263, ADS6445

您好,

我想使用Altera Cyclone IV E FPGA从ADS5263 EVM捕获数据。 我一直在使用应用报告"Interfacing Altera FPGA to ADS4249 and DAC3482"(SLAA545)和相关Quartus项目。 但是,与ADS5263相比,ADS4249输出数据的方式有一些不同。 是否有任何示例代码或文档可详细描述从A/D接口捕获LVDS数据的方法,与'5263类似?

谢谢!

汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah,您好!

    遗憾的是,我们没有可用的ADS5263代码。 唯一可用的示例代码是 此处链接的TSW1400 Quartus项目。 我认为它最初是为ADS6445设计的,但反序列化部分应该相当相似。

    此致,

    奥卢