This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.76万RB:ByteAlign和ChanAlign在新参考板上不对齐。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658341/lm97600rb-bytealign-and-chanalign-are-do-not-align-on-the-new-reference-board

部件号:LM9.76万RB

您好,

我无法使ByteAlign和ChanAlign值全部成为1。 我重新配置了PLL,重新读取寄存器并执行同步请求,但字节4或字节8始终显示为0。 我只得到了一个,但再也不会来了。 是否有已知的策略来使其发挥作用?

我正在使用5.06。465。

谢谢!

Dan Ferguson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    这是我要检查的第一件事。 在以前的电路板制造运行中,装配体中包含了一个不应该包含的零部件。 不应安装R701。

    请参见此处所附的示意图:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/2068.LM97600RB-RevX2-Schematic-Prints.PDF</s>9.76万

    和装配体工程图:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/6735.Assembly-Drawings-R701-Removal.pdf

    如果安装了R701,它会将振荡器的差分输出短路,从而为FPGA高速串行收发器块提供参考时钟。 我已经看到,即使输出短路,它也会使主板多次成功完成对齐流程。

    如果有电阻器(如装配图第2页所示),请将其从主板上拆下,然后重试并告知结果。

    如果电阻器不存在,请告诉我,我将提出一些其他调试步骤。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    R701未安装在该板上,我使用电极片上的DMM测量~240kOhm。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan
    可能值得尝试外部计时模式,看看问题是否与车载PLL有关。
    要使用外部计时,您需要应用2个时钟。
    ADC_CLK信号(+2dBm)的频率范围为1至2.5 GHz。 REF_CLK输入必须与所提供的平衡变压器板的输入具有相似振幅的12.5 精确值。 对于2.5 GHz ADC_CLK,REF_CLK为200 MHz。 这两个时钟发生器必须使用通用基准进行频率锁定。
    如果您有这些时钟源,则将时钟应用于相应的输入,并将EVM GUI配置为以该频率进行外部时钟模式。 请告诉我结果是否与使用车载计时时的结果不同。
    如果您没有可用的外部时钟源,我建议您开始主板返回流程。 如果主板是通过经销商订购的,请联系他们。 如果是从TI商店订购的,请联系以查看此处提供的信息:
    www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html
    在此期间,您可以验证各个测试点的电源电压。 请参阅LM9.76万RB设计包中的示意图详细信息,网址为:
    www.ti.com/.../LM9.76万RB
    此致,
    Jim B