Other Parts Discussed in Thread: ADS7924
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7924 我们在新设计中使用ADS7924。 开机时,我们将写入唤醒模式,然后写入手动扫描模式。 然后,我们每半秒读取6个字节的数据,从地址02h (INC位设置)开始,并重复手动扫描模式。 我们遇到的问题是,收到的前两个字节始终为零(用范围确认)。 其余四个字节正确。
如果我们将起始地址更改为00h,则通道0的第三个和第四个字节是正确的。 因此,通道0似乎不是问题。 前两个字节仍为零。
I2C通信例程与我们过去在其他设备上成功使用的相同。
有什么想法?