This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648742/ads1299-eeg-query

在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

这是我的EEG波形。 我不确定它的脑电图或噪音。 因为当眼睛闭合时,我不会获得10 Hz的峰值振幅。  

我正在使用差分信号。 使用偏置设置时。 Biasout和BiasINV针脚较短,直接连接到耳电极。 以下是我的注册设置。

这些信号来自头部背面。 眼睛闪烁非常清晰,具有不同的极性。 那么,您能帮上什么忙吗? 我认为这是随机的噪音。 我们使用24个电极EEG电容。

ADS。WREG (config1,0b1101.011万);
ADS.WREG (CONFIIG2,0xC0);
ADS.WREG (CONFIIG3,0xE6);
ADS.WREG (0x05,0x00);
ADS.WREG (0x06,0x81);
ADS.WREG (0x07,0x81);
ADS.WREG (0x08,0x81);
ADS.WREG (0x09,0x81);
ADS.WREG (0x0A,0x81);
ADS.WREG (0x0B,0x81);
ADS.WREG (0x0C,0x81);
ADS.WREG (0x0D,0xFF);
ADS.WREG (0x0E,0xFF);
ADS.WREG (0x15,0x20);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mube,

    感谢您的帖子。

    我会先尝试使用较高的增益设置。 现在,您只使用Gain (增益)= 1。 增加内部PGA的增益可显著改善ADS1299的输入参考噪声,从而使您能够解析较小的振幅信号。

    另外,您是否正在使用BIASREF的外部电压源? 目前,您已设置BIASREF_INT =0。 需要BIASREF电压来设置偏置放大器和主体的直流共模。 如果没有外部BIASREF源,则应设置BIASREF_INT =1并使用内部中电压。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan的回复,非常感谢。 我在增益=24时检查了信号,但结果相同。 我们在闭眼处看到10Hz频率略有变化。 这意味着我得到了EEG,但它有太多的噪音。 我的BIASREF接地不正常?
    此外,我还使用5V单极电源。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mube,

    对于5V单极电源,您应该使用BIASREF的中置电源共模电压,而不是接地。 尝试使用内部BIASREF。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Ryan,感谢您的回复。 非常感谢。

    我使用过内部BIASREF。 我使用BIASOUT销并将其连接到耳朵上。 我在openloop上运行它,并按照论坛中的建议删除了1M和1.5 NCAP,以获得更好的结果,但不幸的是,我没有从这得到任何EEG信号。 :(

    ADS。WREG (config1,0b1101.011万);
    ADS.WREG (CONFIIG2,0xC0);
    ADS.WREG(CONFIIG3,0xEC);
    ADS.WREG (0x05,0x60);
    ADS.WREG (0x06,0x81);
    ADS.WREG (0x07,0x81);
    ADS.WREG (0x08,0x81);
    ADS.WREG (0x09,0x81);
    ADS.WREG (0x0A,0x81);
    ADS.WREG (0x0B,0x81);
    ADS.WREG (0x0C,0x81);
    ADS.WREG (0x0D,0xFF);
    ADS.WREG (0x0E,0xFF);
    ADS.WREG (0x15,0x20);

    这些是我当前的寄存器值。