This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:VH最大限制

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659189/tpl0102-100-vh-max-limitation

部件号:TPL0102-100

应用程序团队,您好!

TPL0120 VH (电位计高端子)的最大电压在数据表中定义为VDD+0.3V。
该定义是否来自与内部ESD二极管相关的方面? 我想了解背景,以便向我的客户清楚地解释。
让我再次确认一下,是否可以接受这样的使用案例,即VH高于VDD? (例如 VDD=3.3V和VH=5.5V)

提前感谢!
Shinya Sawamoto
TI日本东部地区FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sawamoto-San,您好!

    您的假设是正确的。 VH引脚电压受连接到VSS和VDD的ESD电池的限制。 VH引脚的建议最大值为VDD。 如果VH需要5.5V电压,则我建议将VDD也设置为5.5V,并将I2C线路的逻辑电平进行电平转换,以适应更高的VDD电压。

    如果您的问题得到满意的回答,请告诉我。
    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的清晰解释,Paul-San。
    我可以用答案解决这个问题。

    此致,
    Shinya Sawamoto