This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:ADC'可用于TSW1400EVM

Guru**** 2595640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J69, ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654566/tsw1400evm-adc-s-available-for-the-tsw1400evm

部件号:TSW1400EVM
本线程中讨论的其他部件:ADS54J60ADS54J69ADS54J54

您好,

我们正在寻找连接到我们的TSW1400 EVM的高速ADC,但我发现了一些问题,即确定哪些ADC与TSW1400 EVM兼容。 我一直在研究以下三个符合我们首选项的ADC: ADS54J60, ADS54J69和 ADS54J54。 那么,这些ADC中是否有任何一款可以与TSW1400EVM配合使用? 如果没有,是否有与TSW1400EVM兼容的类似规格的ADC? 我们正在寻找一个16位高速ADC,其数据速率等于或大于500Mbps,且具有2至4个通道。  

谢谢!

Joshua Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Joshua,
    您列出的转换器使用名为JESD204B的多通道串行链路将数据发送到接口设备(FPGA)。
    TSW1400不支持此数据格式,但我们有其它TSW平台板TSW14J50,TSW14J56,TSW14J57支持它。

    很遗憾,根据您的标准(16b,2-4通道,500Mbps+),我们仅提供JESD格式的设备。 这部分是因为宽数据+高速格式需要非常小心,板布局中有大量空间来保持数据完整性。 因此,串行通道具有很大的优势(布局仍然至关重要,但要路由的线路要少得多)。

    根据您考虑的设备类别,我建议您考虑投资JESD TSW平台板和您已选择的其中一个转换器。

    此致,
    Brian (Daniel) Kincaid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚,
    我还没有收到回复,因此希望您能找到一款符合您需求的转换器。
    如果我们可以提供帮助,您可以回复或启动新线程

    此致,
    Brian (Daniel) Kincaid