This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:使用PGA300 EVM校准定制PGA300传感器板

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649383/pga300-calibration-of-custom-pga300-sensor-board-with-pga300-evm

部件号:PGA300

各位专家,您好!

我们想使用PGA300 EVM和PGA300 GUI校准我们的定制PGA 300传感器板。 为此,请连接传感器板PWR引脚和来自PGA300 EVM上J12的OWI信号,并连接传感器板GND引脚和来自PGA300 EVM上J16的IRETURN信号。

请您在上面确认吗?

此致,

Hisao Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uchikoshi-san:

    您可以连接到J12处的PWR信号,或者从TP20连接,这样更容易访问。

    如果设备处于电压模式,您只需将传感器板接地连接到TP39 (ASIC_GND,但这与带J16的IRETURN短路)。

    如果器件处于电流输出模式,并且您想通过电路板的10欧姆电阻器的电压测量EVM上的电流,则可以将传感器板接地连接到TP2,并测量TP2和TP3之间的电压。

    如果您要使用外部安培表,则可以通过安培表直接连接至IRETURN。  

    请记住,您可能需要在PGA300 GUI中调整Rloop和附加电压设置,以考虑OWI电流回路中的额外电阻,并将OWI电压推回到正确的工作范围。

    此致,