This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:高采样率下的ADS1262 CMRR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659359/ads1262-ads1262-cmrr-at-high-sample-rate

部件号:ADS1262

尊敬的团队:

我在数据表中看到了CMRR的ADS1262规格(20SPS和400SPS)。

我想知道你是否有任何关于CMRR的信息,以更高的采样率?

我的客户对1.92万SPS的CMRR感兴趣。

您能提供建议吗?

此致,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    CMR是以两种数据速率(20 SPS和400 SPS)测量的,以显示数字滤波器提供@ 60Hz的缺口以减少此噪音时CMR中60 Hz电源线噪声的差值。 此外,对于数字滤波器提供极小衰减@ 60Hz (< 0.5 dB)的400 SPS外壳,也是如此。

    在1.92万 SPS,任何60 Hz左右的电源噪音肯定会在ADS1262的数字滤波器的通道中,我预期CMR会与400 SPS外壳非常相似。

    我相信这是我们收集CMR数据的唯一两个数据速率。 但是,如果有兴趣了解不同频率的CMR,数据表中的图35显示了20 SPS数据速率下的CMR与输入频率。

    此致,
    Chris