This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如何处理参考电压引脚。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659338/ads1220-how-to-handle-reference-voltage-pins

部件号:ADS1220

您好,

在新设计中使用了ADS1220IRV。

我们确实打算使用ADC 内部电压参考,REFN0和REFP0应如何连接? 引脚应断开连接还是应使用外部电容器?

提前感谢您的回答!

   此致

           Anders Torsein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anders:

    在ADS1220数据表的第47页的第9.1 5节中,将讨论未使用的输入和输出。  虽然本节未专门提及REFN0和REFP0,但输入是模拟输入,如果不使用,模拟输入可以保持浮动。  如果需要终止,则按照一节中的说明进行操作。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Bob!