This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:是否可以级联多个TLC7226以获得更高的电压输出?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7226, DAC8728, DAC7728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647945/tlc7226-is-it-possible-to-cascade-several-tlc7226-for-higher-voltage-output

部件号:TLC7226
主题中讨论的其他部件: DAC8728DAC7728

我尝试模拟不同的蓄能器电压水平。 我尝试测试的系统有3个蓄能器串联连接,但单独控制(每个蓄能器的额定电压为12伏)。 要测试所有部件,如充电,过压等,每个蓄能器至少需要15.2伏电压。 我的想法是使用2 TLC7226作为级联来模拟其中一个蓄能器。 (参见电路图文件)。

e2e.ti.com/.../BatterySimulator.pdf

一个TLC的AGND连接到另一个TLC的输出。 REF电源是一个简单的12伏蓄电池,每个TLC一个。 如果我只使用一个TLC,则工作正常,但如果我添加第二个TLC (用于级联),则输出电压水平会下降,并且TLC似乎已损坏。 如果我切换回一个TLC,则在输出时获得完整的参考电压,独立于数据设置。 AGND和DGND未连接到其他设备。 我是否必须连接具有DGND的最低AGND? 这种级联在原则上是有效还是不受支持?

顺祝商祺

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提及:
    VDD为12伏
    VSS和DGND为0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario,

    对于具有12V VREF,12V VDD,0V VS/DGND的单个TLC7226,您似乎在数据表的定义范围内运行良好,因此您在这种配置中取得成功是有意义的。 唯一的警告可能是指出推荐的工作条件表建议VDD和参考电压之间有4V余量,可能是为了给输出放大器提供余量,以避免与如此靠近导轨相关的任何非线性。

    当级联方法开始运行时,根据您所描述的独立于输入代码的行为,听起来似乎设备已开始损坏。 从根本上说,会出现一些问题,因为数据表中的绝对最大额定值表描述了AGND和DGND之间最大+/-17V的差值。 由于有许多设备级联VDD/AGND模拟域,但共享DGND域,最终将违反此规定。

    我也不认为这些器件具有通过另一个DAC调节其输出的吸入能力,在最大16mA时无负载IQ。 沉降电流的负载调节曲线似乎很快下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,DACS的公爵,

    感谢您的快速响应。 我似乎必须找到另一个解决方案。

    顺祝商祺

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario,

    绝对是-这就是我们来这里的原因:)感谢您的积极反馈。

    也许,如果您能解释您的确切要求,我们可以帮助您找到解决方案。 它听起来像是15.2V的最大输出,10位左右的分辨率就足够了。 输出需要哪种电流源功能? 任何其他独特的挑战都可以帮助我们找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    好的,我会试着解释一下所需的功能:)

    我必须测试软件的操作台。 该工作台可与主电源配合使用,但也必须在蓄能器的情况下至少工作1天。 因此,该表具有3个串联连接的12V蓄能器(因此您获得36V)。 测量每个蓄能器的电压(以及通过此测量的荷电状态),软件将荷电状态显示给用户。 此外,如果当前荷电状态低于指定值,软件将开始为蓄能器充电。 当然,如果蓄能器达到充电结束电压(在此情况下为15.1V),则充电停止。 8位分辨率应该足够。

    我的想法是用2个级联DAC来模拟每个蓄能器,由于模拟接地和数字接地之间的电压差,因此不起作用。 我可以切换到另一个电压较高的DAC,然后每个存储槽只需要一个。 但我也遇到了同样的问题,因为储能器是级联的,所以3个DAC也是级联的。 有了这种解决方案,我仍然有一个问题,那就是我需要将数字接地与扫描床的接线板连接起来,因为DAC的编程没有分离。

    我现在的想法是完全隔离DAC,同时分离数据输入,以便DAC完全独立(在GND电位的情况下),就像蓄能器一样。 但为此,我需要一个能够产生至少15.2V电压的DAC (用于测试充电结束电压)。 对我来说,DAC8728或DAC7728似乎是值得试用的好选择。

    顺祝商祺

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mario:

    总的来说,我认为我同意您对情况的评估以及将隔离包括在内的概念。问题似乎是您在这些级联储能器的应用中所特有的,因此前面没有一条直接的道路。 您指出的设备是一些候选设备,也很好地说,任何MDAC都具有类似的功能,但您需要包括一些更多的外部支持电路才能完成此操作,因为MDAC中不包括输出放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我已经知道我的挑战是非常独特的:) 但如果它很容易,那么每个人都可以做到:)

    一旦DAC到达,我将尝试我的方法。 然后我会看它是否起作用。

    非常感谢你的帮助。

    顺祝商祺

    Mario