This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7715:与3.3V控制器的可比性

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7715, SN74LV1T34, DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646967/dac7715-comparability-with-3-3v-controller

部件号:DAC7715
主题中讨论的其他部件: SN74LV1T34DAC6.0004万DAC8734

您好,

我们目前正在使用带有Infenion 5V控制器的DAC7715,并且工作正常。

是否与3.3V控制器兼容?

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arun,

    该设备的VIH被指定为最低3.325V,这意味着我们仅保证只有在电压为3.325V或更高时才会检测到逻辑电平过高。  3.3V控制器可以工作,但我们不保证它在所有条件下都能工作,例如电源电压,温度和通信速度。

    希望这能解答您的问题。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。您是否可以推荐一个同等功率的DAC,它可以支持3.3V的轨电压?
    另外,如果我使用SN74LV1T34等电平转换器,它能解决问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,

    像您列出的那样的级别转换器会很好地工作。 我不知道一个引脚对引脚兼容的DAC,但您可以考虑将DAC6.0004万作为替代。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。您是否有任何具有-10到+10V范围的DAC,可以使用3.3V控制器进行操作?
    DAC6.0004万在0至5.5V的范围内工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑DAC8734,它是16位的,但具有非常宽的输出范围。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这正是我所需要的。