This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:测量最高0.01 度精度的温度

Guru**** 2973750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS124S08, ADS1248, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659168/ads1248-to-measure-temperature-upto-0-01-degree-accuracy

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件:ADS1247, ADS124S08, ADS124S06

您好,

我想测量一个小熔炉的温度,精确度为0.01 度。

我想阅读两个频道。 我计划使用PT1000传感器以获得更好的分辨率。  

我要监控的温度范围是0度到+400度。

我的采样速率可低至每通道每秒10个采样(即每秒20个采样)。

如果设计需要,我可以使用外部参考和双电源。  

请问这款IC是否适合我的应用?

Abhijit Gajare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit,


    我强烈建议阅读此示例设计:

    www.ti.com/.../slau520a.pdf

    这概述了3线RTD测量系统的设计。 它显示了许多所需的计算和测量值,以显示您可以从这种类型的测量系统中获得何种准确度。 此设计适用于ADS1247/ADS1248,1248,它将使您接近这种精度。 新的ADS124S06/ADS124S08是一款类似的器件,其规格略为更佳。

    我要指出,示例设计中的测量显示了非常好的测量准确性。 但是,有几件事非常重要,需要考虑。 首先,使用精密电阻器进行测量,以便精确校准ADC增益误差。 此设计假定器件的工作温度保持在相同的温度下,因此不会出现ADC偏移或增益漂移。 此外,在示例设计中,精密电阻器使用Agilent 3458A进行测量,然后根据数据对ADC测量进行校准。 还需要参考电阻器,以便将增益误差和增益误差漂移保持在较低水平。 此外,即使您能够精确测量RTD的电阻,也会出现与RTD本身相关的一些错误。 即使是最精确的RTD,也有内在误差。 如果您使用1/10 DIN型RTD,则错误(1⁄10 DIN =±1⁄10 *(0.3 + 0.005 *t)°C)。

    我的猜测是,ADS1247/ADS1248和1248和ADS124S06/ADS124S08的精确度与您所希望的相似。 但是,这需要进行大量校准,这可能会使这种类型的温度测量精度变得困难。 即使使用最佳RTD,您也可能无法获得0.01°C的所需精度


    吴若瑟