This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302的一些问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA302, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658759/pga302-some-questions-of-pga302

部件号:PGA302
在“线程”中讨论的其它部件: PGA300

我的CTM现在评估PGA302,一些问题如下所示,

1.如何实现4~20mA电流输出,TI能否提供sch.?

2. PGA302 支持比例式电压输出,如何实现固定电压?

3. PGA300和PGA302如何能够通过校准的软件和工具统一到同一个平台?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1. PGA302没有电流输出模式。 唯一可用的输出模式是比例式电压输出。
    2.输出的唯一选项是比率式电压输出。
    3. PGA300和PGA302与引脚不兼容。 与设备的通信与OWI协议类似,但寄存器映射不同,无法共享相同的设置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    非常感谢。