This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2018万:LMP9.2018万无响应

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658577/lmp92018-lmp92018-not-responding

部件号:LMP9.2018万

我们已将LMP9.2018万与FPGA连接,但无法看到任何响应,以下是我们需要立即响应的问题

1.如何检查LMP9.2018万是否已完成通电序列并准备就绪? 硬件连接正确,时钟,鼠,CS已探测,硬件方面我们没有发现任何问题

2.下面是我们在FPGA上使用的计时图,即将进入LMP9.2018万,验证并让我们知道计时顺序有什么问题,我们严格遵循数据表中提供的计时图

在上图中,您可以清楚地看到SPI_CLK_TOP显示时钟,CS对于每个事务都是高的,MOSI是用有效的数据命令编写的,

我们在miso线上没有收到或可用的数据

DATA_UART是24位输入数据,O_rxData是二进制格式的响应

单帧的缩放视图位于下方

请使用适当的测试方法进行恢复以解决此问题

此致

Shyam Daram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Daram:

    我认为您共享的SPI事务没有任何明显的错误。 您是否已确认即使无法读回,也可以成功写入设备? 例如,如果您更改了DAC输出,是否可以对其进行测量并确认输出已更改? 此外,您能否与我分享您的示意图?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找sch,SPI线直接来自FPGA的GPIO,

    我们使用的3.3LVTTL引脚规划和电压电平标准没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Daram:

    感谢您分享该示意图。 您能否确认是否能够成功写入设备? 您可以尝试更改GPIO的状态以确认这一点。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们解决了这个问题,我们的CAADS团队已经交换了PIN并进行了路由,我们改变了PIN规划

    非常感谢您的支持,很抱歉浪费您的时间