This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:数据的准确性

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658725/ads1231-accuracy-of-data

部件号:ADS1231

您好,

我正在使用ADS1231计算称重传感器的重量。 我当前正在使用DRDY/DOOut的所有24位。 问题是我的读数不准确。 我的意思是它在16位(MSB)中保持不变,8个最低有效位差异很大。  

我正在将速度引脚设置为高(80个样品/秒),平均10个样品!

您能帮我了解如何提高准确性吗?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    有许多关于您的系统以及如何设置系统的缺失部分。 您使用的激励电压是多少? 是否使用相同的激励电压作为参考? 以mV/V为单位的称重传感器的灵敏度是多少? 您是否在使用原型设计系统? 您使用什么进行输入过滤?

    如果断开测压单元并将输入短接至AVDD中的电源,您将看到系统的最佳情况。 这应与ADS1231数据表表表1第6页的噪声表中显示的数据相匹配。 在80sps时,您将看到无噪音位(与无闪烁相同)刚好低于16位。 听起来您就像是在测量的附近。 您应该会看到平均值至少有1位改进。

    您很可能正在拾取50/60 Hz的频率。 您可能会发现,使用不平均的10sps实际上比使用平均的80sps要好。 在10sps时,您将在电源线循环频率处获得一个抑制缺口。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    是的,我正在使用进行原型设计。 是的,我给3.3 v的激励和参考。 称重传感器的灵敏度为1.0 ±0.15mV/V 我正在使用0.1 UF CAP进行过滤。

    我将尝试将输入短接至MID AVDD。 我目前可以拥有80个SPS。 感谢您的建议。

    此致
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    在进行原型设计时,您必须小心任何噪音拾取。 导联必须短(无环路导线)。 噪音是个大问题,让我解释一下原因。 您有一个称重传感器,它将具有3.3V * 1mV/V的满刻度输出,您将尝试测量的范围限制为约3.3mV。 此输入电压和任何噪音将被PGA放大(增益为128)。 因此,它非常容易拾取EMI/RFI和电源线循环噪音,尤其是在称重传感器布线上。

    在ADC端,您使用的是3.3V基准,它给出的全刻度范围(FSR)约为25.78mV (或+/- 12.89mV),而您的称重传感器输出3.3mV将仅使用FSR的1/8。 仅此一项就可大幅减少可测量计数的数量,从而实现称重传感器测量的可重复性。

    FSR为25.78mV时,LSB值(或单次计数的值)约为1.54nV。 8位(256个代码)约为394nV,这是原型设计系统中相当小的电压。 气流或振动会导致产生这种噪音或更多噪音。 根据ADS1231数据表中的表1,80sps和3V电源时,噪声为549.6nV。 对于任何内部噪声和量化噪声,这是转换器可以做到的最好的。 平均值可以改善这一点,但最终您需要考虑最佳情况,这是ADC可以做到的最好,因为外部噪声通常比转换噪声大得多。

    尽管ADS1231能够解析为1.54nV的值,但由于噪声的原因,该器件具有局限性。 理想情况下,24位转换器将降低到23位(FSR的1/2),因为称重传感器只能在一个方向(0到3.3mV)输出,而且正如我之前提到的,FSR只能使用大约1/8。 因此,在1677.7215万的总数中,只有总数(209.7152万)的1/8th在测量范围内。 如果我们查看称重传感器(3.3mV)的满刻度电压输出,然后除以转换器噪声(549.6nV),您可以计算出可用或可测量计数的总数,大约为6000。 如果您将称重组件容量的最大值除以总稳定计数,则可以确定测量分辨率。 例如,1 kg 称重传感器可以在最佳情况下实现167mg的测量分辨率。

    因此,可以通过计算来确定最佳案例方案,而无需实际建立原型。 原型设计通常会增加噪音,最好使用良好的接地平面构建PCB作为原型,尽可能消除EMI/RFI噪音,包括使用屏蔽负载单元布线和正确的电缆端接。 为称重传感器系统建立原型并非易事。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 它让事情变得清晰。

    此致
    Sagar