This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:多芯片同步

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658834/adc3443-multi-chip-synchronization

部件号:ADC3443

您好,

我想知道当我只使用LVDS线而不是JESD204B时,以及当我不使用内部ADC时钟分配器时,如何执行多芯片ADC同步?

感谢您的支持

Lolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lolo,

    由于不能使用SYSREF,因此必须为所有ADC提供0延迟采样时钟。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我不使用时钟分配器来执行多ADC同步,我是否也需要SYSREF信号? 不带JESD

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lolo,

    您不需要SYSREF,但必须通过寄存器写入关闭SYSREF缓冲区的电源,或者将SYSREFP绑定到AVDD,并将SYSREFN绑定到GND。 仅供参考,这不是JESD设备。

    此致,

    Jim