在“线程: ADS8698”中讨论的其它部件
你好
我正在设计中使用ads8698和DAC8734。 我已经与ADC进行了通信,但没有与DAC进行通信。 我正在使用与ADC通信所使用的相同基本程序,并且我正在尝试读取命令寄存器的默认值,但它始终返回0 (它应该是0x33C)。 我附加了示波器捕获,以了解如何将SPI帧发送到DAC。
首先,我发送了前24个时钟周期,其中包含读取命令寄存器的指令,然后发送另一个值为0的帧,DAC不返回任何内容。 这种与DAC通信的方式是否良好?
当我第一次尝试DAC时,我错误地将+ 12V连接到Avss引脚上,电源短路,但电源限制为50mA。 重置电源时,DAC不会加热,其电流消耗为10mA。 我想这没有伤害。
如何知道我的DAC是否损坏?