This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:压力传感器的应变仪和Wheatstone桥接读数,灵敏度为2 mV/V和1 mV/V的力传感器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648811/ads1262-strain-gauge-and-wheatstone-bridge-reading-for-pressure-sensors-force-transducers-with-sensitivity-of-2-mv-v-and-1-mv-v

部件号:ADS1262

尊敬的支持团队:

我们正在尝试为 我们的控制器实施惠斯通桥读数功能,我们愿意读取的传感器是具有1mV/V灵敏度的力传感器,压力传感器和负载单元。 为此,我们计划使用 ADS1262IPWR。  

由于它是一个32位 ΔΣ ADC,并且在其PGA上具有128个增益,我相信我们可以 使用ADS1262读取这种类型的传感器。  请告诉我,如果我可以使用 ADS126x读取此类传感器,我不知道此组件是否适合此用途?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarper,

    ADS1262最终适用于Wheatstone桥接器测量。

    ADS1262中的集成PGA只能提供高达32 V/V的增益;但是,它仍然为小信号提供非常高的分辨率测量。 如果您决定使用5V电源激发电桥,则可以将此电压直接馈入ADC的参考输入,以创建比例测量。 如果您需要使用更大的激励电压,则需要将其除以5V,然后再将其提供给ADC。

    此致,
    Chris