This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:ADS54J54的测试条件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657390/ads54j54-the-test-condition-of-the-ads54j54

部件号:ADS54J54

您好,

   现在我调试ADS54J54。 ADS54J54可成功工作。  我测试ADS54J54的SNR和ENOB。 但数据表上的索引与我的测试结果之间存在差距。 我想知道 数据表上索引的测试条件。 为了获得更清晰的信号, 我想了解哪家公司的信号源用作 ADS54J54 模拟输入的输入。  以及去除输入信号的噪声和刺激的带通滤波器的型号。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日鹏

    我们通常使用高端测试设备来测试时钟和IF信号源。  我们使用 的一种型号是Rohde & Schwarz的SMA 100 A。  我们对这两种输入都使用过滤器。 这些滤波器通常来自TTE,是3 % 容差的BPF滤波器。  电源通常为Agilent E3633A。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim  

         我只是想比较一下TI和我的测试条件。 谢谢!

    此致

    志鹏