This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298评估软件的LabVIEW源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648003/ads1298ecgfe-pdk-labview-source-code-of-ads1298-evaluation-software

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298

您好,

ADS1298评估软件无法 连续保存数据。 我想存储连续数据至少45分钟。 如果您帮助我获取ADS1298评估软件的源代码(我相信它是在LabView中开发的)或Zip文件的密码,那将是非常好的。

我的电子邮件ID是anurag.tamboli@hotmail.com。  

此致

Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Anurag,

    感谢您对我们的ADS1298的关注! 我会将密码发送到您的电子邮件地址。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回复,但我无法从您发送给我的链接下载源代码。

    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anurag -我的错。 我们最近公布了源代码并终止了该链接。 ADS1298ECGFE-PDK产品页上现在提供了源代码:

    www.ti.com/.../ads1298ecgfe-pdk

    我对拖延表示歉意。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    我检查了链接,但它是评估软件代码,而不是LabView源代码。

    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两个软件下载链接。 第一个用于固件("ADS1298ECGFEFW-C5509")5509),第二个用于GUI ("ADS1298ECGFESW-SOURCE")。

    此致,