This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:DAC088S085可以在菊花链中使用多少件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658870/dac088s085-how-many-pieces-can-dac088s085-be-used-in-daisy-chain

部件号:DAC088S085

您好,

DAC088S085可以在菊花链中使用多少件?

谢谢!

Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否帮助检查我是否可以在菊花链操作中使用6个DAC088S085? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walsh,

    感谢您的查询。 理想情况下,可以在菊花链上连接的设备数量没有限制,因为SPI接口主要充当每个设备的SDI和SDO之间的移位寄存器。 但是,由于SCLK和CS对于所有设备都是通用的,因此这些信号的扇出,偏移和信号完整性将会限制这些数字。

    我认为菊花链中的6个DAC应该可以提供
    1.通过SPI信号的正确端接,在PCB上保护信号完整性,
    2.时钟边缘与CS边缘和之间有足够的余量
    3. SPI源能够处理这些线路上的总电容负载。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您如此快速的回复。