请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292R 您好,TI工程师! 来自巴塞罗那(西班牙)的绿色!
我是一名新手工程师,目前我正在开发一款供兽医使用的设备。对于此设备,我们使用的是采用ADS1292R的中央屏蔽。
所有的事情都能很好地接收数据,我可以正确地获得24个状态位+24个呼吸数据位+24个ECG数据位。
关键是我几乎已经阅读了与此产品相关的pdf和C/C++库中的全部文档,但我找不到24状态位流中包含的信息。
如果有人能解释这24位的含义,那将是非常有用的。
非常感谢!