This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:可用性(新设计考虑)和2xmode

Guru**** 2857230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1606, ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648372/ads1605-availability-new-design-consideration-and-2xmode

部件号:ADS1605
主题中讨论的其他部件:ADS1606

尊敬的社区:

我正在寻找一款ADC,用于具有16位和低INL (<+/-1)且 至少2.5MSPS更好的5MSPS的新应用

我找到了符合这些 标准的ADS1605和ADS1606。

正如我在数据表上看到的那样,此ADC是在2003年设计的-您是否会推荐它用于新设计?

此部件将来可提供多长时间?

在这部分还有一个很好的功能- 2xmode -当我在数据表上读时,此模式将分辨率降低到14位。

在这种模式下,INL错误是什么样子的-它是保留的还是新值?

使用此功能,我将能够获得有关输入信号的更好信息,但我需要保持低噪音。

最后一个问题:对于计量应用,线性和低噪声非常重要,最好选择什么:SAR或 Δ-Σ 架构?

非常感谢您的帮助,

此致,

泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xavier:

    感谢您对我们的ADS1605的关注!

    首先,我们没有计划从产品组合中删除ADS1605。 当然,我们仍建议在今天的新设计中使用此功能,并且我们的产品系列将继续为其提供支持。

    关于线性性能,我希望INL在2X模式下保持不变。 在2X模式下唯一变化的是过采样比率(OSR)。 当2XMODE为HIGH时,OSR从8降至4,从而有效地使输出数据速率翻倍。 但是,主CLK和输入采样率保持不变。 INL更依赖于输入采样率,而不是数字滤波器中使用的小数比。

    2X模式的数据表部分介绍了正常模式和2X模式之间的一些性能差异。 SNR将会下降约14 dB,但THD保持大致相同。 由于INL与THD密切相关,我相信INL不会在2X模式下降级。

    有关在2X模式下使用ADS1605的详细信息,请阅读以下应用说明:

    www.ti.com/lit/pdf/slaa180

    至于您选择哪种ADC体系结构,有许多通用的差异可以帮助您做出这一决策。 Δ-Σ 的主要优点是内置的噪声整形和减噪功能,可提高感兴趣带宽的整体噪声性能。 数字滤波器频率响应还可在滤波器通带和调制器采样频率之间提供至少72 dB的停止带衰减。 这使得抗锯齿过滤器的设计更容易。 如果您不需要控制每个样品的精确开始/结束,并且您可以允许转换器自由运行,则 Δ-Σ 可能对您的应用有意义。

    ADS1605的缺点可能是功耗和大小。 封装主体为10 mm x 10 mm ,典型功耗约为570 mW。 您可能会发现SAR ADC,它可以在更小的封装和更低的功耗中实现相同的14位分辨率。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    非常感谢您的回答。

    我会注意你关于功耗和大小的评论。

    我还会将其与您的SAR进行比较,看看哪种解决方案最适合我们。

    此致,

    泽维尔