This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何使用TI Sotfware的AFE5808A进行开发?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658756/tsw1400evm-how-to-develop-with-afe5808a-by-ti-sotfware

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5808A

您好,

我们的团队将使用 带有  AFE5808A的TSW1400EVM 来实施超声波成像 系统。

我对如何更轻松地开发我们的系统有一些疑问。

1.如何从TSW1400获取数据?  我们希望使用我们的PC来处理从AFE5808A捕获的数据。

2.如何使用TI软件的AFE5808A和TSW1400?

3.我们能否在TSW1400  Quartus项目源文件中获取FPGA?

那么您对此 情况有什么建议吗?

此致,

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:

    欢迎来到TI E2E论坛!

    有关您的问题,请参阅AFE5808A EVM用户指南,了解如何将TSW1400与AFE5808A配合使用以及如何进行数据采集。
    下面提供的用户指南链接供您参考。
    www.ti.com/.../slou328b.pdf

    FPGA代码可从TSW1400EVM产品页面下载,网址为www.ti.com
    www.ti.com/.../slwc115