This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662A:CMOS接口的数据输入电压。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648949/dac5662a-data-input-voltage-of-cmos-interface

部件号:DAC5662A

你好。

低于FPGA输出规格。

FPGA输出最小电压为2V。DAC5662A VIH规格为2V。

两台设备之间的通信是否存在问题?

我等待你的回答,请你回答我的问题。

谢谢,此致。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Downey,

    FPGA的VOH正好处于DAC5662A所需的最小VIH值的边缘。 如果您可以确保 DAC输入引脚处的VOH信号符合DAC的VIH要求 ,则您应该可以正常工作。

    此致,
    Neeraj