This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:TSSOP封装的布局指南

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658262/ads8332-layout-guideline-for-tssop-package

部件号:ADS8332

尊敬的团队:

我的客户希望在 他们的新设计上使用ADS8332。 他们更喜欢使用TSSOP封装,并且需要此封装的布局指南。数据表和EVM文档仅包含QFN封装的指南。

您是否也有TSSOP封装指南?

此致,

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caglar:

    用于QFN封装的一般SAR ADC布局指南也适用于TSSOP。  请参阅下文。  我不会立即有TSSOP布局图,但明天会发布一个示例。

    谢谢!

    此致,

    Luis Choye

    • 设备的电源必须清洁且绕过良好。
    •  使用10 μF陶瓷旁路电容器,使其靠近模拟(VA)和数字(VBD)电源引脚。
    • 避免在AVDD和DVDD引脚与旁通电容器之间放置通孔。
    •  使用短,低阻抗路径将所有接地引脚连接到接地平面。
    • REF+参考输入通过22 μF,X7S级,0805尺寸,10 V额定陶瓷电容器旁路。
    •  将参考旁路电容器放置在尽可能靠近参考参考REF+和REF-引脚的位置,并使用短,低电感连接连接旁路电容器。
    • 避免在REF+和REF-引脚与旁通电容器之间放置通孔。
    •  如果参考电压来自运算放大器,请确保运算放大器可以驱动旁路电容器而不会振荡。 小型0.2 Ω Ω 至0.5 Ω Ω 电阻器(RREF)与参考旁路电容器串联使用,以提高稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caglar:

    请参考下面的TSSOP ADS8332布局图。 请在下面找到布局建议:

    • 将PCB分成模拟和数字部分。 必须小心确保模拟信号远离数字线路。 此布局有助于使模拟输入和参考输入信号远离数字噪声。 在此布局示例中,模拟信号在电路板的左侧传输,数字连接在电路板的右侧传输
    • 强烈建议使用单个通用接地平面。 对于需要分离式模拟和数字接地平面的设计,模拟和数字接地平面必须具有相同的电势,并与设备紧密相连。
    • ADS8332的电源必须清洁且绕过良好。 由于转换过程中的动态电流,每个电源必须有一个去耦电容器,以保持电源电压稳定。 使用宽迹线或专用模拟电源平面,以最大程度地降低迹线电感并减少故障。设备的电源必须清洁且绕过良好。
    • 使用10 μF陶瓷旁路电容器,使其靠近模拟(VA)和数字(VBD)电源引脚。
    • 避免在AVDD和DVDD引脚与旁通电容器之间放置通孔。
    • 使用短,低阻抗路径将所有接地引脚连接到接地平面。
    • REF+参考输入通过22 μF,X7S级,0805尺寸,10 V额定陶瓷电容器旁路。
    • 将参考旁路电容器放置在尽可能靠近参考参考REF+和REF-引脚的位置,并使用短,低电感连接连接旁路电容器。
    • 避免在REF+和REF-引脚与旁通电容器之间放置通孔。
    • 如果参考电压来自运算放大器,请确保运算放大器可以驱动旁路电容器而不会振荡。 小型0.2 Ω Ω 至0.5 Ω Ω 电阻器(RREF)与参考旁路电容器串联使用,以提高稳定性。

    谢谢,此致,

    Luis Choye