This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1244:如何在实验室中测量ADS1244或类似的 Σ-Δ ADC的50Hz/60Hz噪声抑制功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1244, ADCPRO, ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648843/ads1244-how-to-measure-in-the-lab-50hz-60hz-noise-rejection-feature-of-ads1244-or-similar-sigma-delta-adcs

部件号:ADS1244
线程中讨论的其他部件: ADCProADS1220ADS1220EVM

尊敬的支持人员:

我想知道在实验室中测量和验证ADS1244或类似的 Σ-Δ ADC的50Hz/60Hz噪声抑制功能的最佳实验设置是什么。

请您向我推荐一个测试工作台/程序,以便在我的实验室中找到一个图解,如图 ADS1244数据表(SBAS273)第8页第9页。

如能提供任何帮助,建议和建议,我将不胜感激。

此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alberto,


    如何测试50/60Hz抑制取决于您拥有的设备。 ADS1244具有EVM,但没有任何软件或GUI可与之配套使用。 如果要使用ADS1244设备,则需要SPI主节点将数据从设备中取出。

    如果您对具有EVM和软件的类似器件感兴趣,我可能会从ADS1220EVM这样的器件开始。 此EVM使用ADCPro与器件进行通信。 只需注意,ADCPro最初是在Windows XP中设计的,可能无法在Windows 7之外工作。 ADS1220具有两个通道,并且具有ADS1244所具有的更多功能。

    对于测量50/60Hz抑制的程序,我会查阅以下关于CMRR和50/60Hz抑制测量的帖子:

    e2e.ti.com/.../50.8732万

    除了EVM和软件之外,您还需要一个函数发生器,并且能够添加一些直流输入电压,以便测量值处于ADC的输入范围内。 之后,抑制是记录峰间输入电压和峰间输出数据的问题。

    如果您确实使用ADS1244构建某些内容,请记住使用2.4576MHz外部时钟。 频率响应随外部时钟频率而扩展。 如果您不使用正确的频率,您将无法获得正确的50/60Hz抑制。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joseph:

    感谢您的快速回答。 您上一篇关于CMMR的帖子的链接是对我的问题的99 % 的回答。
    如果可以的话,我只想花几分钟时间。

    为了进行测试,我应该使用50Hz至60Hz的信号调制输入直流信号,然后使用大量
    样本。 如果存在完全拒绝,直方图应以DC值为中心,应确定西格玛
    仅通过ADC的分辨率。 如果没有抑制,直方图将显示双模式形状,两个峰为
    由50Hz正弦曲线调制的最低和最高电压值。 在现实生活中,存在有限拒绝的情况下,直方图
    应以DC值为中心,而两个极端尾端应允许计算抑制值。 一系列
    使用差分AM平度进行的测量应允许外推一个在统计上更重要的抑制值。

    我明白了吗?

    最后一个问题:在我的应用程序中,我对大约0.5 到1Hz的信号进行采样(我测量温度)。 怎么了
    混叠效果? 线路噪声远远超过采样率的一半,并且它将在基带中悄悄地发出。
    显然,排斥度量应/将以不同的采样率得出不同的结果。
    您同意吗?
    如果是这样,您能否建议一种方法来使结果标准化?

    提前感谢您的参与和支持。
    此致,

    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alberto,


    要进行测试,您只需更改频率并获取数据集合。 您只需将输入的峰值与峰值记录到数据中,然后以dB为单位记录比率。 通过在不同频率上重复此操作,您最终将获得类似于ADS1244数据表中图7或图8的图解。

    我要指出的一点是,如果没有拒绝,很难说出您会获得什么数据。 我想说,你不可能得到纯双模式的东西。

    最后,您可以插入一些基本的反锯齿RC滤波。 请注意,这是 Δ-Σ(或过采样) ADC。 这意味着为单个数据采集了许多样本。 在ADS1244中,ADC在19.2kHz时对输入进行采样,而在数据速率下不会发生混叠。 ADS1244数据表中的图6显示了此效果。 借助频率响应,您可以构建一个高达10kHz的基本抗锯齿滤波器,它不会影响您的测量。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph:

    非常感谢!

    非常支持,我非常感谢。

    最佳,

    Alberto