This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:自定义数据分析,需要API

Guru**** 2594060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656754/pga411q1evm-custom-data-analysis-api-needed

部件号:PGA411Q1EVM
在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

我能否从评估软件的获取API,以允许软件工程师构建用于数据分析的自定义应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丰富,

    我们没有为PGA411-Q1 EVM创建API的即时计划。 当前的EVM-GUI在角度数据流的传输速度方面有局限性,因此,无论如何,它可能对数据分析没有多大用处。

    查看PGA411 TI设计的源代码可能会很有用。 可从以下位置获取:

    www.ti.com/.../TIDA-0.0796万
    www.ti.com/.../TIDA-0.0363万

    TI设计的PGA411以更快的速率流式传输角度数据(例如 对于TIDA-0.0363万,16kHz)到UART终端。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Clancy,
    我们不是在寻找任何快速的东西。 我们想停止马达,用自己的应用程序捕获和查看数据。 以下哪些文件允许此操作(如果有)? 您是指"Resolver_PGA411_F2.8069万M_Firmware_Firmware_rev1_0.out文件? 理想情况下,我们的软件工程师不会使用UART。
    丰富
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丰富,

    我指的是该固件文件。

    GUI中有另一个选项。 PGA411 GUI中有一个“导出数据”功能,可以将角度数据导出到电子表格中。

    我们目前无法支持您的确切请求。 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我。

    谢谢!

    -Clancy