我正在尝试 使用交流导联脱落检测(6uA,31.2Hz)测量导联阻抗。 所附文件显示了电极与电路的连接图。 具体来说,从单个电极传输 到一个引脚(例如引脚1)的信号将输入到ADC中的3个不同通道(例如,通道1,3和5)。 此外,在将信号数字化之前,我还添加了与模拟前端(AFE) IC前面的每个通道对应的不同模拟滤波器和放大器。 简而言之,在我的设计中,有3个通道用于接收和处理单输入,1个通道用于测量单电极的阻抗。
因此,我目前有2个问题:(1)测得的阻抗不正确,(2)测量的感兴趣信号也受到来自用于测量阻抗的通道的噪音的影响。 请帮帮我
1.这些问题的原因为何? (我对问题(1)和(2)的想法是,三个通道相互影响,测得的信号分别受到来自用于测量阻抗的通道的噪声的影响。)
2.是否有任何可行的解决方案可以帮助您在不更改主板设计的情况下克服这些问题?