This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA411-Q1:什么可能导致寄存器的位"DEP_STAT 4"错误?

Guru**** 2592250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655143/ccs-pga411-q1-what-may-cause-the-bits-of-register-dev_stat-4-error

部件号:PGA411-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

我读  了dev_stat 4的寄存器,“ ABISTF”和 “SFAULT”两位 总是 设置为1。

我想知道,为什么这两个位会被设置为1?

请帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    如果发生故障,SFAULT将设置为1。 当SFAULT为1时,故障针脚将为Hi-Z,表示存在故障。 如果标记了ABISTF故障,则也会导致SFAULT过高。

    如果ABIST未成功完成,则会发生ABISTF。 这可能通过多种方式发生:
    - ABIST在每次开机期间运行,但也可以通过设置ABIST_EN来手动运行。 如果用户设置了ABIST_EN,但立即设置了DIAGEXIT而不允许ABIST完成,则可能发生ABISTF。
    - ABISTF设计用于双重检查许多故障诊断,因此如果PGA411-Q1损坏,ABISTF可能会检测到它。

    本周我将再进行几次测试,以仔细检查在加电过程中哪些主板状态也可能导致ABISTF。 您能否向我提供有关您的设置的更多详细信息?
    -您是否正在使用EVM?
    -您是否修改了EVM/连接的任何内容?
    -您是否在EVM上对EEPROM进行了编程?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用EVM,也不使用outa/OUTB/OUTZ,有时可能也会出现错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您开始了一个新的主题来讨论outA/B/Z错误,因此我们可以在那里讨论。

    您能给我发送一张您正在使用的主板示意图吗? 您可以通过e2e上的私人留言功能将此信息发送给我。

    谢谢!

    -Clancy