This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:兼容性

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648697/ads1118-compatibility

部件号:ADS1118

大家好,  

我要使用PCB Piezotornics振动传感器640B01,我可以使用ADS1118将我的DAQ的模拟信号转换为数字信号吗?

谢谢!

Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晓晖


    我对这种压电振动传感器不是很熟悉。 但是,只要GND位于接地且VDD小于5.5V,ADS1118就应该能够测量从GND到VDD的输入电压。

    由于640B01由4-20mA回路驱动,因此您可以使用100Ω Ω 的感应电阻,这样4mA信号变为400mV,20mA信号变为2V。 这允许您使用±2.048V的默认范围。 确保输入信号不超过VDD 0.3V。

    如果您有一个示意图,我愿意查看。 如果您有任何其他问题,请随时回复。


    吴若瑟