请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件
您好,
我正在尝试将信号从ADS1299EEGFE传输到带有SPI接口的Arduino Uno板。 我已将DRDY,CS,SCLK,Din,DOOUT和RESET引脚连接到Arduino板。 此外,我还为带有Arduino的ADS1299板提供支持。 为了传输数据,我在ADS1299和Arduino之间使用了双向电平转换器。 首先,我只想读取设备ID,但不能。 请你帮我解决这个问题吗? 我每次运行代码时都会得到一些数据,但它们是错误的。