This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:参考电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1014, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648638/ads1013-reference-voltage

部件号:ADS1013
在“线程: ADS1014ADS1015”中讨论的其他部件

您好,

您能否介绍一下ADS1013的相关信息

参考电压的值是多少?

此致,

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宇都山


    参考电压相当于2.048V参考电压,即使在电源电压为2V时也会工作。 使用ADS1013,根据内部参考电压测量输入电压。 这将确定全刻度范围为±2.048V。 对于ADS1014和ADS1015,PGA位将输入电压缩放至,并将参考值用于测量更大和更小的满刻度范围。

    内部参考的规格已合并到电气特性表中的测量规格中。 例如,FSR=±2.048V (25°C时)的最大增益误差为0.25 %。 这相当于内部参考中的5mV绝对误差。 对于增益漂移,最大误差为40ppm/°C 这相当于最大82 uV/°C漂移。


    吴若瑟