This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:长电缆ADC信号测量

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658037/ads8688-long-cable-adc-signal-measurement

部件号:ADS8688

大家好。 我的一个客户想使用ADS8688测量长电缆AD信号(直流电压),距离是关于15 m。  系统具有0.5 ms来测量电压。 这种设计是否可以? 如果它不合适,我们可以建议使用哪种ADC来测量此信号?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    很难判断ADC是否正常,因为不知道您的系统精度要求是什么,输入信号是什么以及其他信息。 我认为最好的方法是,选择合适的ADC, 客户可以与我们的EVM板核对,然后客户可以设计和制作自己的电路板。 请告诉我以下信息:

    1.您的输入信号电平是多少?

    2.客户需要多少个渠道? 8通道?

    3.是否需要非同时采样ADC?

    4.每通道采样率是多少?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    感谢您的支持。
    1.客户的输入信号电平为0-10V。 系统精度0.1 % 足够了。
    2.客户现在只需要一个通道来测量直流电压,但将来他会使用更多的通道。
    3.是的,不需要非同时采样。
    4.他没有提及抽样率。 他只关心测量电压的0.5 ms。
    我想知道在长电缆AD电压测量(如15 m)中使用ADC时,我们应该更加关注哪些方面。 我们对这种情况有一些解决办法吗? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您的信息。 我不知道15 m 长电缆后您的信号有多差,所以我建议您 购买ADS8681EVM (单通道)或ADS8688EVM (8通道)板进行测试,然后您可以设计自己的电路板,我们可以在您完成测试时帮助您检查原理图。 谢谢。

    用于多通道输入的不同ADC系列:

    ADS8688系列:  非同步采样,多通道输入

    ADS8588系列:  同步采样,多通道输入

    此致

    戴尔