This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:使用Xilinx (zc 706或kc 705) FPGA板(通过FMC-ADC适配器连接)从ADs5263 EVM中进行数据采集

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648249/ads5263evm-data-capture-form-ads5263-evm-using-xilinx-zc-706-or-kc-705-fpga-board-connected-via-fmc-adc-adapter

部件号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5263

大家好,

我正在处理ads5263 EVM ADC卡。 我尝试使用 TSW1400捕获卡配置ADS5263,它工作正常(准备就绪)。 现在我想将ADS5263与KC705或ZC706 Xilinx FPGA板结合使用。  

我通过使用Xilinx FPGA的EVM板上提供的外部SPI分路器配置了ads5263 EVM,我通过tsw1400 EVM数据采集板对其进行了检查。

现在我想 使用FMC ADC适配器从ads5263中捕获Xilinx FPGA zc706或kc 705 (不使用tsw1400数据捕获卡)上的数据,请提供实施指南 ?

此致,  

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    关于Xilinx主板上的LVDS反序列化,请通读以下主题,并使用链接的应用程序注释和固件源代码作为指南。
    e2e.ti.com/.../233.9914万

    此致,
    奥卢