This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:ADS8900B数据表的方程式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647923/ads8900b-equations-of-the-datasheet-of-ads8900b

部件号:ADS8900B


亲爱的,大家好

我对ADS8900B数据表P64的'9电源建议'中所写的公式有一个疑问。
方程式(19)与(20)之间存在矛盾。
在公式(19)中,它写如下。
2.5 V≦参考电压≦(RVDd - 0.3) V
当右侧发生转变时,
RVDd≧(参考电压+ 0.3) V
这与下面的等式(20)不一致。
3 V≦RVDd≦(参考电压+ 0.3) V

我可以考虑下面的方程式(20)吗?
3 V≦RVDd.

RVDd≧(参考电压+ 0.3) V

请检查。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masami M:

    感谢您提请我们注意此事。 是的,方程式20中确实存在拼写错误,我们将修复此问题。

    请按照公式19选择RVDd:RVDd > Vref + 0.3 ,但请记住,RVDd必须在推荐操作条件(第6.3 节)中指定的3 V至5.5 V范围内。

    此致,

    Kaushuh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushubeh-san,

    感谢您的回答。

    谢谢,Masami M.