This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08EVM问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647872/ads131e08evm-pdk-ads131e08evm-problems

部件号:ADS131E08EVM-PDK
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

尊敬的TI先生:

问题是

1.我们发现在测试ADS131E08EVM-PDK时存在REG0x17 R/W操作。
  但ADS131E08数据表没有关于REG0x17的信息。
  您能否提供有关REG0x17的详细信息?

2. OFFSETCAL校准命令对测量数据的结果有何影响?
   如何校准EVM板?

3.能否提供ADS131E08EVM-PDK代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    在您对ADS131E08EVM-PDK的测试中,您在哪一点上看到了对REG 0x17的读/写操作? ADS131E08中没有此类寄存器,因此目前我不知道这可能是什么。 OFFSETCAL函数在9.5 .3.7 一节中介绍。 基本上,该命令强制输入变短,确定内部偏移是什么,然后从后续转换结果中增加或减去该值。 我们不会为校准目的对EVM进行任何特殊操作。 ADS131E08EVM-PDK的源代码可在我们的公共FTP站点上找到,网址为:
    ftp.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我们在   关键文档 ADS131E08用户指南(修订版 b) ,但 没有 注册0x17 ADS131E08 数据表,因此我们不会了解 CONFIG4(0x17)。

    2、我们 不能打开FTP站点,请将密码发送给我们 (chenlin@leadcoretech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,报价:

    我得到了源代码,谢谢。

    请参阅 ADS131E08用户指南(修订版 b) (PDF 2094 KB  )   第22页  

    4.8 注册地图
    Register (注册)→Device Register (设备注册)选项卡是一个有用的调试功能,允许用户查看所有的状态
    内部寄存器。 此选项卡如图21所示。

    存在REG 0x17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出Terry。 编写ADS131E08用户指南的那位先生已不再是TI的用户,因此我将四处询问,看看这是印刷错误还是早期芯片的测试记录。 无论采用哪种方式,生产硅中的地址0x17处都没有CONFIIG4寄存器,UG将在下次更新时删除该条目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom

    我们需要密码才能解压缩源代码文件。