Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVM,
TI工程师,您好!
我需要捕获3GHz到6GHz的所有信号,并且我正在使用ADC12DJ3200EVM和TSW14J57EVM。
HSDC Pro仅可绘制高达3.2 GHz的图形。 如何在GUI上设置它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
TI工程师,您好!
我需要捕获3GHz到6GHz的所有信号,并且我正在使用ADC12DJ3200EVM和TSW14J57EVM。
HSDC Pro仅可绘制高达3.2 GHz的图形。 如何在GUI上设置它?
你好,seungyeon
ADC EVM输入将对频率极低,频率高达6 GHz以上的信号做出响应。
在6.4 GSPS (JMODE0或JMODE1,3.2 GHz时钟速率)采样时,FFT绘制第一个Nyquist区域,0到3.2 GHz。
高于3.2 GHz的任何信号都将向下折叠到第一个尼奎斯特区域。 有关该概念的详细信息,请参阅此博客文章:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2015/07/22/rf-sampling-aliasing-can-be-your-friend
如果要捕获3至6 GHz的信号,则应将时钟频率更改为3 GHz,这样采样速率为6GSPS。 然后,第一个尼奎斯特区从0到3 GHz,第二个尼奎斯特区从3到6 GHz。 3至6 GHz的信号将折叠到第一个尼奎斯特区域,并围绕FS/2频率点折叠,因此频谱将与第二个尼奎斯特区域的外观进行对比。
如果信号源没有低于3 GHz或高于6 GHz的频率,则测量结果应正常。 如果存在这些信号,您将需要使用低通和高通滤波器来阻止第二个Nyquist区域以外的不需要的频率。
此致,
Jim B