This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:控制流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658032/ads8681-control-flow

部件号:ADS8681

您好,

不管我通过SPI发送什么,ADS8681似乎都会发回一些随机号码。   是否有控制流 ADS8681?  谢谢你。

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    此ADC没有特殊的控制流,ADS8681的内部寄存器具有默认状态位,在通电后无需对其进行编程,例如,

    标准SPI,CPOL = 0,CPHASE = 0,±3×VREF输入范围,启用内部参考。

    如果您按以下方式正确跟踪计时,则应获得正确的转换数据。

    1.我认为您的启用信号应用于CONVST/CS (TSSOP封装上的引脚11),此引脚不仅应被视为芯片选择,而且还应被视为CONVST函数,因此请检查您的计时是否符合要求,例如tconv_max,tcycle。

    2.您的CPOL和CPHASE配置是什么?

    3.您的测试输入模拟信号是什么?

    如果您可以上传原理图,解决这个问题将很有帮助,谢谢。

    此致

    戴尔