This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:输出阻抗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648216/dac8832-output-impedance

部件号:DAC8832

DAC8832的预期输出阻抗范围是多少?  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    DAC8832是一种无缓冲的R-2R DAC,这意味着参考输入引脚将看到动态输入阻抗,而输出阻抗应该完全是静态的,除非某些代码到代码转换周期。 列出的6.25kOhm (典型值)应在+/-PDS中良好,但这未经过生产测试,否则您将在20 % 中看到最小和最大规格。 一般来说,在大多数情况下,该设备都应该得到缓冲,在这些情况下,输出阻抗变化不会造成任何线性降级,正如您在具有互阻抗输出级的MDAC中可能看到的那样。

    我想问一下,为什么需要这些信息,以便我们可以进一步提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于可能查看此线程的其他人-本主题主要是将输出阻抗与外部组件结合使用以形成过滤器。 最后,这可能是可以接受的,但这取决于由20 % DAC输出阻抗的+/-DAC差异定义的过滤器容差。

    谢谢。