This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:使用SPI读取热敏电阻的数据

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658203/pga900-read-data-of-a-thermistor-using-spi

部件号:PGA900

您好,

我的目标是将热敏电阻连接到PGA900并使用SPI协议读取温度信息? 我怀疑最简单的解决方案是什么,以及我是否必须使用当前模式来执行该读数。

提前感谢。

管理部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在微控制器运行时使用COMBUF寄存器通过SPI输出温度信息。 如果您的目标是简单地使用数字接口来输出值,模拟输出模式不应产生影响,因此可以在电流模式或电压模式下设置设备。

    温度传感器驱动器是一个电流电源,如果这是问题,则不能更改为恒定电压电源。

    有关如何使用COMBUF寄存器以及如何开发固件以通过数字接口输出温度数据的更多信息,请参阅此处的软件用户指南 :www.ti.com/.../sldu013a.pdf

    此外,此处还有一些参考固件可供查看: www.ti.com/.../toolssoftware (位于页面底部)。

    此致,