This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:SDA和ACL上的ADS7830上拉电源

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656459/ads7830-ads7830-pull-up-supply-on-sda-and-acl

部件号:ADS7830

SCL和SDA线上的上拉装置是否始终必须与部件的VDD连接?  

举例来说,可否容许该零件以5V供电,而将SDA及SCL上拉至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    I2C接口允许灵活地将来自不同逻辑系列的设备连接在一起。
    这是一个行业标准协议,因此互联网上有大量信息。
    简而言之,是的;您可以在5V的电压下为器件供电,并将SDA和SCL拉至3.3V。
    在大多数情况下(检查数据表以确保),您也可以采取另一种方式,将设备的电源提升到3.3V,并将I2C线路提升到5V。
    I2C线路上的上拉电阻器是唯一将电压拉高的设备,因此总线的速度受总线上电容的电阻器以及I2C协议(如标准,快速, 或高速)。

    这是一个非常笼统的解释,但我希望它有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:
    感谢您的回复。
    那么,SCL和SDA线的阈值水平是多少? 我认为这与特定设备的Vdd有关。 例如,在“逻辑电平”下的ADS7830数据表中,它将logic-1指定为Vddx 0.7 到Vdd+0.5V之间的值。
    谢谢,John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据ADS7830数据表的绝对最大值表,Vdd可高达6V,因此电源范围本身可满足您的逻辑电平要求。 此数据表针对不同的电源范围提供了不同的规格表。 其中一个电源电压为2.7V,另一个电源电压为5V。