This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:软件查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647472/ads8568evm-pdk-enquiry-on-software

部件号:ADS8568EVM-PDK

您好,

我选择了ads8568evm-PDK作为我的一个实验。 我只是在对该软件的使用方式进行困惑。我想知道ADC pro手册页中提供的ADC pro下载链接是否也包含ADC pro插件文件?? 我从该链接安装了软件,但无法加载ads8568evm-PDK插件。 请帮我解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ambuja,您好!

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ambuja,

    ADC pro安装没有ADS8568EVM-PDK的插件,插件(以及ADC Pro)可以在 ADS8568EVM-PDK页面 的Free Evaluation Tool Description (免费评估工具说明)下找到。

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我安装了该软件,并且能够加载EVM插件。
    但是,我能否通过ADC pro对套件上可用的FPGA进行编程,因为我的应用不同? 或者,我应该根据我的需要使用Xilinx软件对FPGA进行编程,然后将其加载到套件中,然后通过ADC pro获取数据???
    我们是否有ads8568evm.PDK的模拟器,这样我就可以看到它对我的应用程序是否可行,只是看看它是如何工作的??
    我想在下订单前了解这两件事。 请帮我解决此问题。

    谢谢你