This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS8568:嗨,EES,我需要OMAPL138 Linux系统的ADS8568 ADC's驱动程序源。

Guru**** 2594780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656149/linux-ads8568-hi-ees-i-need-ads8568-adc-s-driver-sources-for-omapl138-linux-system

部件号:ADS8568
主题中讨论的其他部件:OMAPL138

工具/软件:Linux

我去了Linux 3.3 驱动程序根目录的omapl138内核源,我找不到ADS8568 ADC的驱动程序源。  现在,我的项目需要它们。 请帮助我提供ADC源代码,如Linux驱动程序源根目录中的ADI AD7606。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Carlos:

    遗憾的是,我们没有支持ADS8568的Linux驱动程序软件。

    此致

    Cynthia