This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:具有串行读数的ADS8598H可实现的数据速率

Guru**** 2595020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658308/ads8598h-achievable-data-rate-of-ads8598h-with-serial-readout

部件号:ADS8598H

您好,

 一直非常关注ADS8598H ADC。

根据数据表, 它有8个同时采样18位ADC,速率为500kSPS。 它具有两个串行数据输出(DOUTA和DOUTB),最小SCLK为50ns。

当我计算读出所有8个通道所需的时间时: 8个通道 x 18位x 50ns时钟/ 2个数据输出= 3.6us = 278kSps! (不考虑转换时间 或任何其他时间)

对我来说,它看起来就像数据表中的打字错误,因为 ADS8598S (200KSPS)具有完全相同的串行读数规格(SCLK = 50ns最小值)。

另一个解释是,只有使用并行读取模式才能实现500kSPS的最大采样率(在这种情况下,应在数据表中提及)。

请TI的人员帮我澄清一下。

谢谢!

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    正确,500kSPS采样速率适用于并行接口,但在使用两个串行数据输出(DOUTA和DOUTB)时: 总计18x4=72 SCLKS,当仅使用一 个串行数据输出(DOUTA或DOUTB)时: 总计18x8=144 SCLKS。

    我将与 我们的团队讨论 ,以明确下次何时有机会更新数据表。 谢谢你。

    此致

    戴尔