This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:以1GSPS DAC输入和放大器工作;时钟速率,带直流耦合输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648427/dac37j84evm-operating-at-a-1gsps-dac-input-clock-rate-with-dc-coupled-outputs

部件号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC37J84DAC38J84

您好,

我想使用我们系统中的EVAL板测试DAC37J84。 我们希望以1GSPS的采样速率运行,外部时钟频率为1GHz。 我对评估板的DAC输出有几个问题:

1)是否有后DAC滤波器可过滤出评估板或DAC芯片上较高的Nyquist区域?

2)我们需要能够将评估板的输出连接到DC上,这是否可行?

3)我只是想确认所有四个DAC通道都可以以1Gsps采样速率与1GHz时钟同时运行,对吗? DAC输入没有可降低采样率的交错机制?

谢谢!

阿普尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.不能,DAC EVM是针对所有输出频率的通用评估,因此我们无法在DAC输出上放置非常特定的过滤器,因为不同的客户有不同的要求。

    如果您对特定滤波器感兴趣,请查看TSW38J84 (带DAC38J84 + TI调制器)。 您可以在您的主板上实施此操作。

    2.是的,这是可能的。 有关示例,请参阅以下应用说明。

    DAC38j84在30mA驱动器上具有附加的2.75mA偏置电流。 您需要通过在DAC输出的p和n引脚上附加2.75mA恒定直流电流来处理此问题

    3.正确。 这个发援会没有交叉存取机制。

    -Kang